Tipos de controlador (controller)

Cambie los tipos de controlador (controller) del proyecto en el cuadro de diálogo
Propiedades del controlador
, ficha
General
. Cuando se cambian los controladores (controllers), las opciones son:
  • Cambiar el tipo de controlador (controller)
  • Seleccionar una versión de software (si hay más de una versión de Logix 5000™ instalada en el ordenador).
Rockwell Automation reconoce que algunos de los términos que se utilizan actualmente en nuestro sector y en esta publicación no se ajustan a la tendencia hacia un lenguaje inclusivo en la tecnología. Estamos colaborando de manera proactiva con otras empresas del sector para encontrar alternativas a dichos términos y realizar cambios en nuestros productos y en el contenido. Pedimos disculpas por el uso de dichos términos en nuestro contenido durante la implementación de estos cambios.
CONSEJO: Para abrir el cuadro de diálogo Cambiar controlador, abra el cuadro de diálogo
Propiedades del controlador
, ficha
General
y seleccione
Cambiar controlador
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal