Agregar un nuevo controlador (controller)

Antes de programar o configurar un controlador (controller), cree un archivo de proyecto donde pueda almacenarlo al agregar un nuevo controlador.
Para agregar un nuevo controlador (controller):
  1. En
    Archivo
    , seleccione
    Nuevo
    .
  2. En el cuadro de diálogo
    Nuevo proyecto
    , seleccione un controlador (controller).
  3. En
    Nombre
    , introduzca un nombre para el proyecto y seleccione
    Siguiente
    .
    Se usa el mismo nombre para el archivo de proyecto con la extensión .acd.
  4. Para
    Revisión
    , introduzca la revisión mayor del firmware para la que está configurado este proyecto.
    En la lista de revisiones mayores instaladas, elija una que admita el tipo de controlador (controller).
  5. Para
    Chasis
    , elija el tipo de chasis apropiado para el controlador (controller).
    • Este campo se aplica a los tipos de controladores 1756 ControlLogix y 1756 GuardLogix.
    • Este campo no estará disponible para los tipos de controladores CompactLogix o GuardLogix. Estos controladores (controllers) no tienen un chasis físico, por lo que no necesitan un tipo de chasis.
  6. En
    Ranura
    , introduzca el número de ranura del controlador (controller).
    • Para controladores 1769-L1x CompactLogix, se usa
      E/S de expansión
      en lugar de
      Ranura
      .
      IMPORTANTE (IMPORTANT)
      Cuando use
      I/O de expansión
      mientras está en línea con el controlador (controller), asegúrese de que el valor de
      I/O de expansión
      coincide con el número real de módulos (modules) en el chasis para evitar un control inesperado.
    • Los controladores (controllers) 1756 ocupan una ranura numerada en el chasis. Coloque el controlador (controller) en la ranura.
    • Los controladores GuardLogix ocupan dos ranuras. Reserve la última ranura del chasis para el procesador homólogo de seguridad GuardLogix.
    • Para controladores CompactLogix, dado que el controlador siempre se ubica en la ranura 0 del backplane virtual, este campo no está disponible y se muestra la ranura número 0 en el cuadro de diálogo
      Propiedades del controlador
      , ficha
      General
      , campo
      Ranura
      .
    • Para los controladores de seguridad GuardLogix L7x, también aparece el campo
      Ranura de homólogo de seguridad
      . Este campo es de solo lectura y su valor siempre es igual al que ha introducido en el campo
      Ranura
      más 1. Por ejemplo, si figura un valor de 1 en el campo
      Ranura
      , el valor de
      Ranura de homólogo de seguridad
      debe ser 2.
    • Para los controladores de seguridad GuardLogix L8x, el valor predeterminado del proyecto es SIL2/PLd sin homólogo de seguridad.
  7. Para asociar este proyecto a una
    Autoridad de seguridad
    específica, seleccione
    FactoryTalk Security
    y después seleccione
    Usar solo la autoridad de seguridad seleccionada para la autenticación y la autorización
    . Cuando esté seleccionada, la
    autoridad de seguridad
    seleccionada para proteger el proyecto deberá autenticar y autorizar a los usuarios que interactúan con el proyecto. Para eliminar la asociación con la
    autoridad de seguridad
    especificada para este proyecto, conéctese en línea con el controlador (controller) y desactive esta casilla de verificación.
    Esta casilla de verificación solo está disponible si usa la FactoryTalk Services Platform 2.50 o posterior.
    Cuando se asocia un proyecto con una autoridad de seguridad determinada, se asocia el proyecto con un directorio de red específico de FactoryTalk que se identifica mediante un identificador de autoridad de seguridad. Los proyectos que están protegidos y que se encuentran vinculados a una autoridad de seguridad concreta no se pueden recuperar si el identificador de autoridad de seguridad del directorio de red de FactoryTalk usado para proteger el proyecto ya no existe.
    IMPORTANTE (IMPORTANT)
    Antes de asociar este proyecto con una autoridad de seguridad concreta, Rockwell Automation recomienda realizar una copia de seguridad del directorio de FactoryTalk y guardar las versiones no protegidas de este archivo de proyecto con los formatos (.ACD) o (.L5X o .L5K), para posteriormente guardarlas en una ubicación segura.
    Para obtener información sobre la realización de una copia de seguridad de un directorio de FactoryTalk, consulte la Ayuda de FactoryTalk:
    Inicio > Programas > Software Rockwell > Herramientas de FactoryTalk > Ayuda de FactoryTalk
    .
  1. Seleccione una opción
    Protegido con
    :
    • Para asociar el proyecto con un nombre lógico en FactoryTalk Services Platform, seleccione
      Nombre lógico <Nombre de controlado>
      . Si no existe ningún nombre lógico que coincida con el nombre del controlador (controller), se crea un nombre lógico nuevo con el nombre del controlador que hereda los permisos de su recurso primario.
    • Para asociar el proyecto con un conjunto de permisos configurado en FactoryTalk Services Platform, seleccione
      Conjunto de permisos
      y elija un conjunto de permisos de la lista.
  2. En el campo
    Descripción
    , introduzca una descripción del controlador (controller).
  3. Si la redundancia (redundancy) está disponible para este controlador (controller) y se utiliza en este proyecto, seleccione
    Redundancia habilitada
    .
  4. Seleccione
    Terminar
    para crear el proyecto.
    Cuando el proyecto se haya creado, se abrirá el
    Organizador de controlador (controller)
    , donde se muestran todos los elementos del controlador.
    La configuración predeterminada contiene una tarea (task) continua, denominada
    MainTask
    . La
    MainTask
    contiene un programa (program) denominado
    MainProgram
    .
    MainProgram
    contiene una rutina (routine) denominada
    MainRoutine
    , la cual está configurada como rutina principal.
    Si se utiliza un controlador (controller) de seguridad, el controlador primario y el homólogo de seguridad se crean en la carpeta
    Configuración de I/O
    . El homólogo de seguridad se crea con el mismo nombre que el controlador (controller) primario, con la palabra Partner añadida al final (por ejemplo, MYCONTROLLER:Partner).
    Los módulos (modules) creados cuando se creó el controlador (controller) no se pueden eliminar, copiar, cortar, pegar, arrastrar ni borrar. Además, cuando trabaja con un controlador (controller) de seguridad, el homólogo de seguridad no se puede eliminar, copiar, cortar, pegar ni arrastrar.
    Los controladores (controllers) de seguridad crean una
    SafetyTask
    , así como una
    MainTask
    estándar. Para obtener más información, consulte el
    Manual del usuario de los controladores GuardLogix
    (publicación 1756-UM020) o el
    Manual del usuario de los controladores Compact GuardLogix
    , publicación 1768-UM002.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal