Introduzca un valor de I/O de expansión válido

Este campo está disponible para controllers 1769-L1x CompactLogix.
Cuando la selección de la
expansión de I/O
del controlador (controller) no coincide con el número real de módulos (modules) físicos presentes, cuando el controlador está en línea:
  • El controlador (controller) no realiza ninguna conexión de I/O.
  • El módulo (module) genera un error.
Para introducir un valor de I/O de expansión válido:
  1. Si va a crear un nuevo controlador (controller) y no se conoce el número de módulos (modules) locales de entrada y salida para el nuevo controlador, en el cuadro de diálogo
    Nuevo controlador
    , la lista
    I/O de expansión
    , seleccione
    0 módulos
    .
    Si se va a modificar un controlador (controller), en el cuadro de diálogo Propiedades del controlador, ficha General, seleccione el número de módulos (modules) físicos de entrada y salida para el controlador desde la lista
    I/O de expansión
    . Por ejemplo, si se van a añadir dos módulos (modules) de I/O de expansión al controlador (controller), seleccione
    2 módulos
    .
  2. Agregue el módulo (module) de E/O de expansión con la ayuda del árbol
    Configuración de I/O
    . Haga clic con el botón derecho en
    I/O de expansión
    y seleccione
    Nuevo módulo (module)
    para abrir el cuadro de diálogo
    Seleccionar módulo
    .
En este ejemplo se muestran dos módulos (modules) de I/O de expansión.
IMPORTANTE: un sistema PUNTO E/S correcto no tiene ninguna base de terminal vacía. Conectarse en línea con parámetros de I/O no coincidentes podría provocar un control no deseado en el sistema. Para obtener más información, consulte el
Manual del usuario del módulo adaptador POINT E/S, EtherNet/IP
(publicación 1734-UM011).
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal