De un controlador (controller) estándar a un controlador de seguridad

Cuando se cambia de un proyecto de controlador estándar a uno de controlador de seguridad, la aplicación Logix Designer crea componentes de seguridad para cumplir con los requisitos mínimos de un controlador de seguridad.
Posibles cambios en el proyecto tras su confirmación:
  • Cuando se cambia a un controlador (controller) GuardLogix, se agrega un homólogo de seguridad al chasis de I/O.
    IMPORTANTE (IMPORTANT)
    Mantenga la ranura del chasis a la derecha del controlador (controller) de seguridad principal disponible para el homólogo de seguridad.
  • Establece el nivel de seguridad en el nivel de seguridad predeterminado del controlador (controller).
  • Crea componentes de seguridad (una tarea (task), un programa (program) y una rutina (routine) de seguridad). Crea la tarea (task) de seguridad solo si se alcanza el número máximo de tareas descargadas. Inicializa la tarea (task) de seguridad con sus valores predeterminados.
  • Crea un número de red de seguridad (SNN) basado en el tiempo para cada puerto de controlador (controller) compatible con una conexión de seguridad de CIP. Algunos controladores, como los GuardLogix 5580 y CompactLogix 5380, pueden tener varios puertos de seguridad.
  • Elimina las funciones de los controladores estándar que no son compatibles con el controlador de seguridad del cuadro de diálogo
    Propiedades del controlador
    .
  • Define el estado bloqueado en su valor predeterminado.
  • Define las contraseñas de bloqueo/desbloqueo en sus valores predeterminados.
  • Define la firma de seguridad en su valor predeterminado.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal