De un controlador (controller) de seguridad a otro controlador de seguridad

Use la plataforma para cambiar de un controlador (controller) de seguridad a otro controlador de seguridad (por ejemplo, de un controlador 1756-L72S a un controlador 1756-L73S) o para pasar de un controlador de seguridad a otro entre plataformas (por ejemplo, de un controlador 1756-L71S a un controlador 1769-L30ERMS).
Cambiar los controladores (controllers) de seguridad en la misma plataforma
El cambio de un controlador (controller) de seguridad en la misma plataforma se usa para configurar más o menos memoria de controlador de seguridad que la que hay disponible en un momento dado. No existen problemas de compatibilidad con la creación, eliminación o modificación de la clase de ninguna tarea (task), programa (program), rutina (routine), etiqueta (tag) o cualquier otro parámetro. El cambio se realiza dentro de la misma plataforma, por lo que el I/O sigue siendo compatible con el controlador (controller) de destino.
Cambiar controlador (controller) de seguridad entre plataformas
Cuando se cambia de un tipo de controlador (controller) de seguridad a otro, la clase de las tareas (tasks), los programas (programs), las rutinas (routines) y las etiquetas (tags) no se altera. La aplicación Logix Designer elimina los módulos de E/S que no son compatibles con el controlador de destino.
La aplicación Logix Designer actualiza el nivel de seguridad del proyecto de forma acorde, en función del nivel de seguridad que admite el controlador de destino.
  • Si el controlador (controller) de destino es compatible con el mismo nivel de seguridad que el controlador de origen, el nivel de seguridad del proyecto seguirá siendo el mismo tras aplicarse el cambio.
  • Si el controlador (controller) de destino no es compatible con el mismo nivel de seguridad que el controlador de origen, el nivel de seguridad del proyecto se cambia al nivel de seguridad compatible con el controlador de destino. Por ejemplo, cuando se cambia desde un proyecto con un nivel de seguridad SIL3/PLe:
    • Si el controlador (controller) de destino solo es compatible con SIL2/PLd, el nivel de seguridad del proyecto cambia de SIL3/PLe a SIL2/PLd.
    • Si el controlador (controller) de destino es compatible con SIL3/PLe, el nivel de seguridad del proyecto se mantiene como SIL3/PLe.
La representación del homólogo de seguridad se actualiza para que aparezca de forma correcta en el controlador (controller) de destino.
  • Cuando se cambia de un controlador de seguridad GuardLogix Safety a un controlador de seguridad Compact GuardLogix Safety, la aplicación Logix Designer elimina el homólogo de seguridad porque es interno del controlador Compact GuardLogix.
  • Cuando se cambia de un controlador de seguridad Compact GuardLogix a un controlador de seguridad GuardLogix Safety:
    • Si el controlador de destino es un controlador GuardLogix 5570, la aplicación Logix Designer crea el homólogo de seguridad.
    • Si el controlador de destino es un controlador GuardLogix 5580, la aplicación Logix Designer crea el homólogo de seguridad solo si el proyecto de origen tiene el nivel de seguridad SIL3/Ple.
Números de red de seguridad
La aplicación Logix Designer asigna un número de red de seguridad (SNN) a cada puerto del controlador de destino que admite una conexión CIP de seguridad y conserva los SNN cuando los puertos son iguales. De lo contrario, la aplicación asignaría al puerto un nuevo SNN basado en el tiempo.
  • Si el puerto del backplane del controlador (controller) de destino es el mismo que el del controlador de origen, el puerto del backplane del controlador de destino obtendrá el SNN del puerto del backplane de origen. Por ejemplo:
    • Cuando se cambia de un controlador de seguridad GuardLogix 5570 a un controlador de seguridad GuardLogix 5580, el puerto del backplane es el mismo para ambos controladores. El puerto del backplane del controlador de seguridad GuardLogix 5580 obtiene el SNN del puerto del backplane del controlador de seguridad GuardLogix 5570.
      El controlador de seguridad GuardLogix 5580 también tiene un puerto Ethernet. Al puerto Ethernet se le asigna un nuevo SNN basado en el tiempo.
  • Para el puerto Ethernet, el puerto Ethernet de origen conserva el SNN del puerto Ethernet de destino. Por ejemplo:
    • Cuando se cambia de un controlador de seguridad CompactLogix 5370 a un controlador de seguridad CompactLogix 5380, el
      Modo Ethernet/IP
      del controlador de seguridad CompactLogix 5380 se establece como
      A1/A2: Lineal/DLR
      y el puerto A1/A2 obtiene el SNN del puerto Ethernet del controlador de seguridad CompactLogix 5370.
      El controlador de seguridad CompactLogix 5380 también tiene un puerto del backplane compatible con la seguridad de CIP. Obtiene un nuevo SNN basado en el tiempo porque el puerto del backplane del controlador de seguridad CompactLogix 5370 no es compatible con la seguridad de CIP ni tiene SNN.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal