De un modelo de controlador anterior a un controlador Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, CompactLogix 5480, GuardLogix 5580, ControlLogix 5580 o ControlLogix 5590
Al cambiar el tipo de controlador de un modelo de controlador anterior a un controlador Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 o ControlLogix 5590, verifique que los proyectos que contienen etiquetas producidas de multidifusión estén configurados correctamente.
Los controladores Compact GuardLogix 5380 y GuardLogix 5580 de la versión 31.00.00 solo producen etiquetas de seguridad como unidifusión
Los controladores Compact GuardLogix 5380 y GuardLogix 5580 solo producen etiquetas de seguridad como unidifusión. Los controladores (controllers) pueden consumir etiquetas (tags) de seguridad como unidifusión o multidifusión. Cuando configure una etiqueta consumida (consumed tag) de seguridad, tenga en cuenta las capacidades del productor.
- Si el productor de la configuración de E/S del controlador es un controlador Compact GuardLogix 5380 o GuardLogix 5580, que consume una etiqueta de seguridad, configure la etiqueta consumida para que use unidifusión.
- Si el productor de la configuración de E/S de este controlador es un controlador Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570 o GuardLogix 5560, configure la etiqueta consumida de seguridad como unidifusión o multidifusión.
Limitaciones de RPI
En las versiones anteriores a la versión 28.00, las etiquetas producidas (produced tags) generaban datos en el intervalo entre paquetes solicitado (RPI) del consumidor que los solicitaba con más rapidez. Este RPI permite que varios consumidores, con configuraciones RPI diferentes, puedan conectarse correctamente a un productor. En las versiones 28.00 y posteriores, el primer consumidor de una etiqueta producida (produced tag) determina el RPI de los datos generados. Todos los subsiguientes consumidores deben solicitar el mismo valor de RPI que el primer consumidor o, de lo contrario, no se podrán conectar y recibirán el código de error 0112.
El dispositivo que envía la primera conexión de consumidor al controlador (controller) de producción es el primer consumidor de una etiqueta producida (produced tag). El primer consumidor hace una solicitud que se basa en el orden de encendido del sistema de control del productor y del consumidor. Por lo que, si se conecta o desconecta la alimentación del sistema, el primer consumidor puede cambiar. No se puede configurar un dispositivo para que sea el primer consumidor. Resulta difícil identificar qué consumidor envía la primera solicitud al controlador (controller) de producción, por lo que deberá tenerlo en cuenta cuando configure varias etiquetas producidas (produced tags) de multidifusión.
Para asegurarse de que los consumidores de etiquetas producidas se conecten a los controladores Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix 5580 y GuardLogix 5580:
- Para los consumidores que ejecutan la versión 17.00 y anteriores que son consumidores de una etiqueta producida de los controladores Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590:
- Verifique que todas las etiquetas consumidas (consumed tags) de multidifusión de una etiqueta producida (produced tag) tengan el mismo RPI. En caso contrario, algunos consumidores no podrán conectarse.
- Para los consumidores de multidifusión que ejecutan las versiones 18.00 y posteriores:
- Verifique que todas las etiquetas consumidas (consumed tags) de multidifusión de una etiqueta producida (produced tag) tengan el mismo RPI, o bien
- Verifique que todos los consumidores de multidifusión estén configurados paraPermitir a las etiquetas consumidas (consumed tags) usar RPI proporcionado por el productor.
- Para obtener más información sobre cómo reemplazar un controlador ControlLogix 5560/5570 con un controlador ControlLogix 5580 o 5590, o un controlador CompactLogix 5370 con un controlador CompactLogix 5380, consulte la Guía de remplazo: Manual de referencia de controladores Logix5000 (1756-RM100) en la Biblioteca de documentación de Rockwell Automation.
Entregue su opinión