Cambiar de un tipo de controlador (controller) en una plataforma diferente
Si cambia a un tipo de controlador (controller) en la misma plataforma, el proceso borra:
- Todos los módulos (modules) no predeterminados del controlador (controller) de origen (y los secundarios).
- Todos los módulos (modules) predeterminados del controlador (controller) de origen (y los secundarios) que no se incluyan como módulos predeterminados en el controlador de destino; estos se reemplazarán por módulos predeterminados del controlador de destino.
Cambio de estado de datos de entrada de módulo (module)
Al cambiar de un controlador que admite varias tareas de evento configuradas para activarse con el cambio de estado de datos de entrada de módulo a un controlador CompactLogix 5370 L1 que solo admite una única tarea de evento para activarse con el cambio de estado de datos de entrada de módulo, se conserva la configuración de las tareas de evento. Se informa de un error de verificación que indica que la configuración del módulo (module) no es válida. Debe corregir el error o cambiar a un controlador (controller) que admita esta configuración.
Entregue su opinión