Funktionsblockdiagramm-Sprache
Ein Funktionsblockdiagramm-Programm (FBD) ist eine grafische Darstellung der Eingangs- und Ausgangsbeziehungen in einem Steuerungssystem. Erstellen Sie Ihre FBD-Programme mit vorhandenen Funktionen aus einer Standardbibliothek, einem Funktionsabschnitt oder einem Funktionsblockabschnitt.
Die FBD-Sprache unterstützt nur die Verwendung der folgenden Anweisungsblöcke, die nur in
FactoryTalk Design Workbench
bereitgestellt werden:- Operatoren
- Funktionsblöcke
- Funktionen
- Benutzerdefinierte Funktionsblöcke
Rückmeldung geben