Elemente in Funktionsblockdiagramm-Programmen neu anordnen
Verschieben Sie im Sprach-Editor für Funktionsblockdiagramme (FBD) Elemente, um die Ausführungsreihenfolge zu ändern.
So ordnen Sie Elemente in FBD-Programmen neu an
- Gehen Sie wahlweise wie folgt vor:
- Ziehen Sie ein einzelnes Element an die neue Position. Die Verbindungen werden neu organisiert, wenn Sie die Maus loslassen.
- Wählen Sie durch Drücken derSTRG- oderUmschalttasteoder durch Ziehen des Cursors mehrere Elemente aus und ziehen Sie anschließend die ausgewählten Elemente oder den Auswahlbereich an die neue Position. Die Verbindungen werden neu organisiert, wenn Sie die Maus loslassen.
Rückmeldung geben