Überwachen von Programmen des Funktionsblockdiagramms
Bei der Überwachung von Programmen des Funktionsblockdiagramms (FBD) überwachen Sie den Wert für die Eingangsreferenz, die Variable, die Funktion und den Funktionsblock am Ausgang einer FBD.
Diese Werte werden je nach Datentyp mit unterschiedlichen Farb-, Zahlen- oder Textwerten angezeigt:
- Die Ausgabewerte für boolesche Datentypen werden entweder schwarz oder grau dargestellt, unabhängig davon, ob der Wert „True“ oder „False“ ist. Ein schwarzer Ausgabewert zeigt an, dass er geändert werden kann, und ein grauer Ausgabewert zeigt an, dass er nicht geändert werden kann.
- Ausgabewerte der Datentypen SINT, USINT, BYTE, INT, UINT, WORD, DINT, UDINT, DWORD, LINT, ULINT, LWORD, REAL, LREAL, TIME, DATE, STRING werden als Zahlen- oder Textwert im Element dargestellt.
- Ist der Ausgabewert für einen Zahlen- oder Textwert nicht verfügbar, werden Fragezeichen (??) in der Ausgabebezeichnung angezeigt. Die Werte werden außerdem in der zugehörigenWörterbuch-Instanz angezeigt.
Rückmeldung geben