Entwicklungsumgebung für Funktionsblockdiagramm-Programme
Im nachstehenden Diagramm sehen Sie den Sprach-Editor für ein Funktionsblockdiagramm (FBD)-Programm, in dem Sie eine FBD-Programmorganisationseinheit (POE) entwickeln.
Verwenden Sie die FBD-
Toolbox
oder die FBD-Tastenkombinationen, um Elemente zu einer FBD-POE hinzuzufügen.Entwicklungsumgebung für FBD-Programme

Element | Beschreibung |
|---|---|
![]() | Öffnet den Raster mit den lokalen Variablen, um die Variablen anzuzeigen, die vom aktuellen Programm verwendet werden. |
![]() | Blendet die Rasterlinien ein oder aus. Er wird beim Schließen der Registerkarte zurückgesetzt und wirkt sich nicht auf andere Registerkarten aus. |
![]() | Vergrößert den Editor. Er wird beim Schließen der Registerkarte zurückgesetzt und wirkt sich nicht auf andere Registerkarten aus. |
![]() | Verkleinert den Editor. Er wird beim Schließen der Registerkarte zurückgesetzt und wirkt sich nicht auf andere Registerkarten aus. |
![]() | Setzt den Editor auf 100 % Zoom zurück. |
![]() | Bildet den Hauptteil des FBD-Editors. In diesem Bereich bearbeiten Sie die Logik anhand grafischer Anweisungselemente. |
![]() | Fügt dem Editor Anweisungen und Elemente hinzu. |
Rückmeldung geben