Toolbox für Funktionsblockdiagramme

Verwenden Sie die Funktionsblockdiagramm (FBD)-
Toolbox
, um Programmelemente zum FBD-Programm hinzuzufügen.
Toolbox
wird standardmäßig angezeigt. Ist sie nicht sichtbar, gehen Sie wahlweise wie folgt vor:
  • Wählen Sie in der Bereichsleiste Toolbox umschalten aus.
  • Wählen Sie im Menü
    Ansicht
    die Option
    Toolbox
    aus.
FBD-Toolbox
FBD-Toolbox
Toolbox für Funktionsblockdiagramme
Element
Beschreibung
callout1
Erstellt einen Verweis auf eine Eingangsvariable.
callout2
Enthält den eingegebenen Elementnamen zum schnellen Auffinden.
Bei der Eingabe werden Elemente, die den Suchtext enthalten, in der
Toolbox
angezeigt.
callout3
Erstellt einen Verweis auf eine Ausgangsvariable.
callout4
Erstellt einen Verweis auf eine Ein- oder Ausgangsvariable.
callout5
Enthält die eingegebene FBD-Programmbeschreibung. Beschreibungen sind freiformatierte Texte, die ausschließlich für Dokumentationszwecke verwendet werden und vom Programm nicht berücksichtigt werden.
callout_orange1
Zeigt die Kategorien der Programmelemente an. Durch Auswahl einer Kategorie werden die angezeigten Programmelemente gefiltert.
callout_orange2
Zeigt die Programmelemente der ausgewählten Kategorie an.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal