HSC-Anweisungen
Verwenden Sie Hochgeschwindigkeitszähler-Anweisungen, um den Hochgeschwindigkeitszähler (HSC) zu überwachen und zu steuern.
Anweisung | Beschreibung |
|---|---|
HSC wendet hohe und niedrige Voreinstellungen und Ausgabequellenwerte auf den Hochgeschwindigkeitszähler an. | |
HSC_SET_STS legt den HSC-Zählstatus manuell fest oder setzt ihn zurück. | |
HSCE startet, stoppt und liest den Akkumulatorwert. | |
HSCE_CFG ist die Konfiguration für Hochgeschwindigkeitszähler. | |
HSCE_CFG_PLS ist die Konfiguration des programmierbaren Endschalters für Hochgeschwindigkeitszähler. | |
HSCE_READ_STS liest den Status des Hochgeschwindigkeitszählers aus. | |
HSCE_SET_STS legt den Status des Hochgeschwindigkeitszählers manuell fest bzw. setzt ihn zurück. |
Rückmeldung geben