HSC_SET_STS (Hochgeschwindigkeitszählerstatus festlegen)

HSC_SET_STS legt den HSC-Zählstatus manuell fest oder setzt ihn zurück.
Details zum Betrieb: Der HSC-Funktionsblock muss für den HSC_SET_STC-Funktionsblock gestoppt werden (zählt nicht), damit der HTS-Status festgelegt oder zurückgesetzt werden kann. Wenn die HSC-Funktion nicht gestoppt wird, werden die Eingabeparameter weiterhin aktualisiert, und mithilfe von HSC_SET_STS vorgenommene Änderungen werden ignoriert.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller.
HSC_SET_STS
HSC_SET_STS
HSC_SET_STS-Parameter
Parameter
Parametertyp
Datentyp
Beschreibung
Enable
Eingang
BOOL
Anweisungsblock aktivieren.
  • TRUE: Festlegen/Zurücksetzen des HSC-Status.
  • FALSE: Es ist keine HSC-Statusänderung vorhanden.
HscID
Eingang
UINT
Legt den HSC-Status manuell fest oder setzt ihn zurück.
Mode1Done
Eingang
BOOL
Modus 1A oder 1B Zählung wird durchgeführt.
Dieses Bit kann eingestellt oder zurückgesetzt werden, wenn HSC nicht zählt.
HPReached
Eingang
BOOL
Hoher Voreinstellungswert erreicht.
Dieses Bit kann eingestellt oder zurückgesetzt werden, wenn HSC nicht zählt.
LPReached
Eingang
BOOL
Niedriger Voreinstellungswert erreicht.
Dieses Bit kann eingestellt oder zurückgesetzt werden, wenn HSC nicht zählt.
OFOccurred
Eingang
BOOL
Ein Überlauf ist aufgetreten.
Dieses Bit kann eingestellt oder zurückgesetzt werden, wenn HSC nicht zählt.
UFOccurred
Eingang
BOOL
Ein Unterlauf ist aufgetreten.
Dieses Bit kann eingestellt oder zurückgesetzt werden, wenn HSC nicht zählt.
Sts
Ausgang
UINT
Statuscodes werden in den HSC-Statuscodes (Sts) definiert.
ENO
Ausgang
BOOL
Ausgang wird aktiviert. Gilt für Kontaktplan-Programme.

HSC-Statuscodes (STS)

Statuscodes für den HSC-Funktionsblock
Statuscode
Statusbeschreibung
0x00
Keine Aktion ergriffen (nicht aktiviert).
0x01
HSC-Ausführung erfolgreich.
0x02
HSC-Befehl ungültig.
0x03
HSC-ID außerhalb des Gültigkeitsbereichs.
0x04
HSC-Konfigurationsfehler.

HSC_SET_STS-Beispiele

Beispiel für ein HSC_SET_STS-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für ein HSC_SET_STS-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für einen HSC_SET_STS-Kontaktplan
Beispiel für einen HSC_SET_STS-Kontaktplan
Beispiel für strukturierten HSC_SET_STS-Text
Beispiel für strukturierten HSC_SET_STS-Text
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal