HSCE
Die HSCE-Anweisung dient zum Steuern und Auslesen des HSC-Zählers.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für
Micro820
L20E-, Micro850
L50E- und Micro870
L70E-Controller.HSCE

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Enable | Eingang | BOOL |
|
Channel | Eingang | HSCE_CHANNEL | Der HSCE-Kanal. |
Run | Eingang | BOOL | Für HSCE zum Zählen des Betriebsstatus.
|
Reset | Eingang | BOOL | TRUE: Alle Ausgänge werden gelöscht und Rate1 und Rate2 des Akkumulators werden ebenfalls auf 0 zurückgesetzt. HSC-Plug-In-Modulstatus löschen. Die Priorität des Reset-Eingangs ist höher als die des Eingangs des Laufs. |
Done | Ausgang | BOOL |
|
Active | Ausgang | BOOL |
|
Rate1 | Ausgang | REAL | Aktuelle Pulsfrequenz in Verbrauchereinheit pro Sekunde (Pro-Impuls-Verfahren) |
Rate2 | Ausgang | REAL | Aktuelle Pulsfrequenz in Benutzereinheit pro Sekunde (Zyklisches Verfahren) |
TPValue | Ausgang | LINT | Erfassung des Akkumulatorwerts, wenn der Messtaster ausgelöst wird. |
OutputSts | Ausgang | UINT | Physischer und virtueller Ausgangsstatus des HSC-Plug-Ins gelten nur für das HSC-Zähler 0. Bit 0: Ausgang 0 (Physikalischer Ausgangsstatus) Bit 1 bis 15: Ausgang 1 bis Ausgang 15 (Virtueller Ausgangsstatus) |
Status | Ausgang | UINT | HSC-Statusinformationen. |
Error | Ausgang | BOOL | Gibt an, dass ein Fehler aufgetreten ist. |
HSCE-Beispiele
Beispiel für ein HSCE-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen HSCE-Kontaktplan

Beispiele für strukturierten HSCE-Text

Rückmeldung geben