HSCE_SET_STS
Die Anweisung legt den HSC-Zählstatus manuell fest oder setzt ihn zurück. Der HSC-Funktionsblock muss für den HSC_SET_STC-Funktionsblock gestoppt werden, damit der HTS-Status festgelegt oder zurückgesetzt werden kann. Wenn der HSC-Funktionsblock nicht gestoppt wird oder der HSC-Kanal nicht konfiguriert ist, verursacht der HSC2_SET_STS-Funktionsblock einen Fehler.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für
Micro820
L20E-, Micro850
L50E- und Micro870
L70E-Controller.HSCE_SET_STS

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Enable | Eingang | BOOL | Funktionsblock aktivieren.
|
Channel | Eingang | HSCE_CHANNEL | Der HSCE-Kanal. |
HPReached | Eingang | BOOL | Wenn die Voreinstellung für den oberen Wert erreicht wurde, wird dieses Bit durch das Plug-in-Modul auf TRUE gesetzt. Legen Sie dieses Bit mit dem HSCE_SET_STS-Funktionsblock fest oder setzen Sie es damit zurück. |
LPReached | Eingang | BOOL | Wenn die Voreinstellung für den unteren Wert erreicht wurde, wird dieses Bit durch das Plug-in-Modul auf TRUE gesetzt. Legen Sie dieses Bit mit dem HSCE_SET_STS-Funktionsblock fest oder setzen Sie es damit zurück. |
OFOccurred | Eingang | BOOL | Wenn ein Überlauf aufgetreten ist, wird dieses Bit durch das Plug-In-Modul auf TRUE gesetzt. Legen Sie dieses Bit mit dem HSCE_SET_STS-Funktionsblock fest oder setzen Sie es damit zurück. |
UFOccurred | Eingang | BOOL | Wenn ein Unterlauf aufgetreten ist, wird dieses Bit durch das Plug-In-Modul auf TRUE gesetzt. Legen Sie dieses Bit mit dem HSCE_SET_STS-Funktionsblock fest oder setzen Sie es damit zurück. |
TouchProbe | Eingang | BOOL | Wenn der Messtaster ausgelöst wird, wird dieses Bit durch das Plug-In-Modul auf TRUE gesetzt. |
Hold | Eingang | BOOL | Wenn eine HSC-Unterbrechung ausgelöst wird, wird dieses Bit durch das Plug-In-Modul auf TRUE gesetzt. Legen Sie dieses Bit mit dem HSCE_SET_STS-Funktionsblock fest oder setzen Sie es damit zurück. Dieser Eingabeparameter ist nur wirksam für Zähler 0. Zähler 1 wird immer zurückgesetzt |
Preset | Eingang | BOOL | Wenn ein Z ACC-Reset ausgelöst wird, wird dieses Bit durch das Plug-In-Modul auf TRUE gesetzt. Legen Sie dieses Bit mit dem HSCE_SET_STS-Funktionsblock fest oder setzen Sie es damit zurück. Dieser Eingabeparameter ist nur wirksam für Zähler 0. Zähler 1 wird immer zurückgesetzt. |
Done | Ausgang | BOOL | HSC-Konfigurationsaktion (initiiert durch diese Anweisung) wurde erfolgreich ausgeführt. |
Error | Ausgang | BOOL | Gibt an, dass ein Fehler aufgetreten ist. |
HSCE_SET_STS-Beispiele
Beispiel für ein HSCE_SET_STS-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen HSCE_SET_STS-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten HSCE_SET_STS-Text

Rückmeldung geben