HSCE_READ_STS
Die Anweisung dient zum Auslesen des aktuellen HSC-Status.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für
Micro820
L20E-, Micro850
L50E- und Micro870
L70E-Controller.HSCE_READ_STS

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Enable | Eingang | BOOL | Wenn die Option Enable True ist, wird HSC2StsInfo aktualisiert. |
Channel | Eingang | HSCE_CHANNEL | Der HSCE-Kanal. |
Valid | Ausgang | BOOL | HSC2StsInfo ist gültig bei TRUE. |
HSCEStsInfo | Ausgang | HSCE_STS | Grenzwert des Zählerüberlaufs. |
Error | Ausgang | BOOL | Gibt an, dass ein Fehler aufgetreten ist. |
HSCE_READ_STS-Beispiele
Beispiel für ein HSCE_READ_STS-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen HSCE_READ_STS-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten HSCE_READ_STS-Text

Rückmeldung geben