HSCE_CFG

Die HSCE_CFG-Anweisung dient zur Konfiguration für Hochgeschwindigkeitszähler.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für
Micro820
L20E-,
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller.
HSCE_CFG
HSCE_CFG
HSCE_CFG-Parameter
Parameter
Parametertyp
Datentyp
Beschreibung
Execute
Eingang
BOOL
Die Anstiegsflanke initiiert die HSC-Konfiguration (HSCE Enable sollte FALSE entsprechen).
Die Abstiegsflanke löscht alle Ausgangswerte.
Channel
Eingang
HSCE_CHANNEL
Der HSCE-Kanal.
InitAccumulator
Eingang
LINT
Anfangswert des Akkumulators.
OFSetting
Eingang
LINT
Grenzwert des Zählerüberlaufs.
UFSetting
Eingang
LINT
Grenzwert des Zählerunterlaufs.
HPSetting
Eingang
LINT
Obere Voreinstellung (HP) des HSCE.
LPSetting
Eingang
LINT
Untere Voreinstellung (LP) des HSCE.
PLS_Offset
Eingang
USINT
Versatz zum Starten im PLS-Datenarray.
OutputMask
Eingang
UDINT
Ausgabemaske für die Funktion des programmierbaren Endschalters (PLS).
HPOutput
Eingang
UDINT
Status der Ausgänge mit oberer Voreinstellung.
LPOutput
Eingang
UDINT
Status der Ausgänge mit unterer Voreinstellung.
Done
Ausgang
BOOL
HSC-Konfigurationsaktion (initiiert durch diese Anweisung) wurde erfolgreich ausgeführt.
Error
Ausgang
BOOL
Gibt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID
Ausgang
UINT
Wenn ein Fehler auftritt, enthält ErrorID die HSCE-Fehlercodes.

HSCE_CGF-Beispiele

Beispiel für ein HSCE_CGF-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für ein HSCE_CGF-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für einen HSCE_CGF-Kontaktplan
Beispiel für einen HSCE_CGF-Kontaktplan
Beispiel für strukturierten HSCE_CGF-Text
Beispiel für strukturierten HSCE_CGF-Text
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal