HSC
Die HSC-Anweisung wendet hohe und niedrige Voreinstellungen und Ausgabequellenwerte auf den Hochgeschwindigkeitszähler an.
Details zum Betrieb:
- Der programmierbare Endschalter (PLS) wird aktiviert, indem Sie den Parameter „HSCAppData.PLSEnable“ auf „True“ setzen.
- Der Parameter „PLSPosition“ wird nach Abschluss des gesamten Zyklus und Erreichen des HSCSTS.HP-Werts zurückgesetzt.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für
Micro850
L50E- und Micro870
L70E-Controller.HSC

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
EN | Eingang | BOOL | Bei True ist die Anweisung aktiviert.
Es empfiehlt sich nicht, den EN-Parameter mit dem HSC-Funktionsblock zu verwenden, da der Timer die Erhöhungsschritte fortsetzt, wenn EN auf FALSE gesetzt wird. |
Enable | Eingang | BOOL | Aktivieren Sie den Anweisungsblock.
|
HscCmd | Eingang | USINT | Gibt Befehle an HSC. |
HSCAppData | Eingang | Konfiguration der HSC-Anwendung, die üblicherweise nur einmal benötigt wird. | |
HSCStsInfo | Eingang | HSC-Dynamikstatus, der während des HSC-Zählvorgangs kontinuierlich aktualisiert wird. | |
PlsData | Eingang | Datenstruktur des programmierbaren Endschalters (Programmable Limit Switch, PLS). | |
Sts | Ausgang | UINT | HSC-Ausführungsstatus. HSC-Statuscodes:
|
ENO | Ausgang | BOOL | Ausgang wird aktiviert. Gilt für Kontaktplan-Programme. |
HSC-Beispiele
Beispiel für ein HSC-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen HSC-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten HSC-Text

Rückmeldung geben