HSCCmd-Werte
In der folgenden Tabelle werden die HSC-Befehle für jeden HSC-Befehlswert beschrieben.
HSC-Befehl | Beschreibung des Befehls |
|---|---|
0x01 | HSC RUN:
|
0x02 | HSC Stop: Zählvorgang eines HSC stoppen (wenn sich der HSC im Betriebs -Modus befindet und der Strompfad aktiviert ist). |
0x03 | HSC Load/Set: HSC-Anwendungsdaten für 6 Elemente neu laden (wenn der Strompfad aktiviert ist): HPSetting, LPSetting, HPOutput, LPOutput, OFSetting und UFSetting. Hinweis: Durch diesen Befehl wird der HSC-Akkumulator des Eingabeelement nicht erneut geladen. |
0x04 | Zurücksetzen des HSC-Akkumulators (wenn der Strompfad aktiviert ist). |
Befehlswert | Ergebnis | Zustände |
|---|---|---|
HscCmd =1 | Startet den HSC-Mechanismus und der HSC wechselt in den Betriebsmodus. | Im Betriebsmodus bewirkt ein Setzen des Eingangsparameters „Enable“ auf „FALSE“ kein Beenden des Zählvorgangs. HscCmd =2 muss ausgegeben werden, um das Zählen zu stoppen. |
Der HSC-Mechanismus aktualisiert automatisch die Werte. | Der „HSC AppData.Accumalator“ wird durch den „HSC Sts.Accumulator“ aktualisiert. | |
HscCmd =4 (Reset) | Legt für den Wert „HSC Acc“ den Wert „HSC AppData.Accumalator“ fest. | Der Befehl „HscCmd =4“ führt zu keinem Stoppen der HSC-Zählung. Wenn der HSC bei Auslösung des Befehls „HscCmd =4“ zählt, gehen möglicherweise einige Zählwerte verloren. Um HSC Acc beim Zählen einen bestimmten Wert zuzuweisen, schreiben Sie den Wert unmittelbar vor der Auslösung des Befehls „HscCmd =4“ in HSC AppData.Accumalator. |
Rückmeldung geben