Überwachung der Bewegungsachse
Die Seite
Achsenmonitor
ist in folgenden Fällen verfügbar:- Der Controller ist online.
Verwenden Sie die Seite
Achsenmonitor
für folgende Aktionen:- Wählen Sie die Achse aus, die Sie überwachen möchten.
- Prüfen Sie den Achsenstatus, die Geschwindigkeit, die Bewegung, die aktuelle Position und die Zielposition.
- Prüfen Sie den Fehlercode und die Beschreibung, wenn in der Achse ein Fehler auftritt.
Element | Beschreibung |
|---|---|
Achsenname | Gibt die Namen der Achsen an, die dem Controller zugeordnet sind. Je nach Controllertyp und Anzahl der konfigurierten Achsen werden bis zu drei Achsen aufgeführt. |
Achsenzustand | Gibt den Zustand der von Ihnen überwachten Achse an. Es gibt folgende Optionen:
|
Achse zurückgesetzt | Gibt an, wann die Achse in der Ausgangsstellung ist. Die möglichen Werte lauten:
|
Bewegung | Beschreibt die Bewegung der Achse. Wenn sich eine Achse nicht bewegt, ist sie im Leerlauf. Die möglichen Werte lauten:
|
Fehlerbeschreibung | Zeigt den Fehlercode und die Beschreibung an, wenn bei der Achse ein Fehler auftritt. Es ist leer, wenn keine Fehler vorhanden sind. Weitere Informationen finden Sie unter AxisErrorID-Fehlercodes. |
Position und Geschwindigkeit | |
Befehlsposition | Gibt die aktuelle Position der Achse an, wenn der Befehl ausgeführt wird. |
Zielposition | Der durch die Achse definierte Wert der Zielposition. Definieren Sie die Zielposition mit dem Eingabewert Position des Funktionsblocks MC_MoveAbsolute. |
Geschwindigkeit | Gibt die aktuelle Geschwindigkeit an, während der Befehl ausgeführt wird. |
Ziel-Geschwindigkeit | Zeigt die Ziel- oder Höchstgeschwindigkeit für die Achse an. Definieren Sie die Ziel-Geschwindigkeit mit dem Eingabewert Geschwindigkeit im Funktionsblock MC_MoveRelative, MC_MoveAbsolute oder MC_MoveVelocity. |
Rückmeldung geben