Konfigurationsseite – integrierte E/A

Verwenden Sie die Seite
<controller-catalog-number> Integrierte E/A
für folgende Aktionen:
  • Anzeigen der mit den E/A-Punkten verknüpften Variablen an durch Auswahl des Knotens
    Variable
  • Anzeigen und Konfigurieren der integrierten E/A-Parameter eines
    Micro800
    -Controllers durch Auswahl des Knotens
    Konfiguration
    .
Die Anzahl der E/A-Parameter variiert je nach Typ des
Micro800
-Controllers. Bei
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controllern können Sie die Eingänge als Verriegelungseingänge konfigurieren, die die Anstiegs- und Abstiegsflanke von externen Eingängen erkennen.
Um die Konfigurationsseite „Integrierte E/A“ zu öffnen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  • Erweitern Sie im
    Projekt-Organizer
    die Option
    E/A-Konfigurationen
    und doppelklicken Sie dann auf
    Integriert
    .
  • Erweitern Sie im
    Projekt-Organizer
    die Option
    E/A-Konfigurationen
    , klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
    Integriert
    und wählen Sie dann
    Eigenschaften
    aus.
Variablenseite für integrierte E/A von Micro800-Controllern
Integrierte E/A – Variablenseite
Konfigurationsseite für integrierte E/A von Micro800-Controllern
Integrierte E/A – Konfigurationsseite
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal