Konfigurieren eines Verriegelungseingangs

Ein Verriegelungseingang (auch als impulserfassender Eingang bezeichnet) erfasst einen schnellen Impuls und behält ihn für einen einzelnen Controller-Scan bei. Der Eingangsfilter bestimmt die erfasste Impulsbreite. Bei
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controllern können Sie bestimmte Eingänge als Verriegelungseingänge konfigurieren, den Eingangsfilterwert festlegen und anschließend das Verhalten der Anstiegs- und Abstiegsflanke für jeden Verriegelungseingang konfigurieren.
TIPP:
Verriegelungseingänge ändern ihre Zustände schneller als erfassbar und können in der Regel nicht durch den Eingangsabtastungs-Teil des Scanzyklus des
Micro800
-Controllers erfasst werden.
So konfigurieren einen Verriegelungseingang
  1. Erweitern Sie im
    Projekt-Organizer
    die Option
    E/A-Konfigurationen
    .
  2. Öffnen Sie die Konfigurationsseite für die integrierte E/A, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
    • Doppelklicken Sie auf
      Integriert
      .
    • Wählen Sie
      Integriert
      aus und drücken Sie dann die
      Eingabetaste
      .
  3. Wählen Sie auf der Seite
    <controller-catalog-number Embedded I/O>
    die Option
    Konfiguration
    aus.
  4. Wählen Sie in der Spalte
    Eingangsverriegelung
    für jeden Verriegelungseingang eine der folgenden Optionen aus:
    • Wählen Sie
      Anstiegsflanke
      aus, um den Impuls an der Anstiegsflanke des externen Eingangs zu erkennen.
    • Wählen Sie
      Abstiegsflanke
      aus, um den Impuls an der Abstiegsflanke des externen Eingangs zu erkennen.
  5. Wählen Sie die EII-Flankenrichtung nach Bedarf aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal