- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
配置身份验证模式
更改默认的身份验证模式,以允许本地用户和域用户在运行时登录。
先决条件
要允许 Active Directory 用户进行身份验证,请执行以下操作之一:
- 获取 Active Directory 域名和服务器地址。
- 确保Windows客户端已加入到 Active Directory 域。
要允许 LDAP 用户进行身份验证,请获取:
- LDAP 服务器地址
- 从 Active Directory 服务器或从域中的计算机导出的 Base64 CA 证书文件
小贴士:
FactoryTalk Optix Studio
不支持 LDAP over SSL (LDAPS)。- 配置身份验证模式
- 在项目视图中,选择根节点。
- 在属性中,展开身份验证,然后在身份验证模式中选择身份验证类型:
- 仅限模型。在FactoryTalk Optix Studio中创建的用户。
- 仅限本地。本地计算机用户。
- 仅限域。Active Directory 和 LDAP 用户。
- 域和本地。Active Directory、LDAP 和本地计算机用户。
- 域、本地和模型。Active Directory 和 LDAP 用户、本地计算机用户和在FactoryTalk Optix Studio中创建的用户。
- OAuth 2.0。使用 OAuth 2.0 协议授权的用户。
- 配置所选身份验证模式的属性。有关更多信息,请参见身份验证属性。
验证身份
身份验证
提供反馈