- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
LogicObject.GetAlias(string)
返回
IUANode
C# 对象,该对象与在参数中传递的别名所指向的节点相对应。访问已知别名所指向的节点static IUANode GetAlias(stringaliasName);
参数
- aliasName(string)
- 别名的BrowseName。
返回
- IUANode
- 与别名指向的节点相对应的 C# 对象。
示例
以下示例所示的 API 可返回与别名
Motor
指向的节点相对应的 C# 对象,其 Speed
属性值会被读取并分配给 myMotorSpeed
变量。
小贴士:
(MotorType)
强制转换运算符将 API 返回的对象类型从 IUANode
更改为 MotorType
。如果要直接访问 refMotor
的 Speed
属性,此运算符非常有用。var refMotor = (MotorType)LogicObject.GetAlias("Motor"); var myMotorSpeed = refMotor.Speed;
提供反馈