- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
添加 MQTT 订阅者
配置 MQTT 订阅者以在定义的主题上订阅来自 MQTT 代理的消息。如果客户端订阅了某个主题,它将接收代理为该主题转发的所有消息。
小贴士:
订阅者可以接收来自其他
FactoryTalk®Optix™
客户端和其他使用受支持格式的客户端的变量。- 在项目视图中,右键单击MQTT,选择新建,然后选择MQTT 订阅者。
- 在属性中,转到 并配置以下属性:
- 文件夹
- 此文件夹节点包含变量,订阅者将从中复制从代理读取的值。
- 主题
- 要订阅的代理上的单个主题。主题为必填项。
- QoS
- MQTT 服务质量 (QoS) 定义了特定消息(0,1,2)的交付保证。0 - 至多一次(可能会丢失消息)。1 - 至少一次(保证消息交付,但可能会重复发送消息)。2 - 恰好一次(确保消息只交付一次且不重复)。
项目视图
的 MQTT
文件夹中会出现所配置的 MQTT 订阅者
对象。提供反馈