创建可被外部 OPC UA 客户端调用的 OPC UA 方法

创建可被外部 OPC UA 客户端调用的 OPC UA 方法

可以创建可由外部 OPC UA 客户端调用的 OPC UA 方法,然后在外部代码编辑器中编辑其代码。
先决条件
设置默认外部代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器
  1. 创建可被外部 OPC UA 客户端调用的 OPC UA 方法
  2. 创建对象类型。请参见创建类型对象
  3. 窗格中,右键单击对象类型,然后选择
    添加自定义行为
  4. 右键单击对象类型,然后选择
    打开 .NET 代码编辑器 (外部)
    外部代码编辑器将打开。在 NetLogic 中添加以下代码:
    [CustomBehavior] public class testTypeBehavior : BaseNetBehavior { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is stopped } #region Auto-generated code, do not edit! protected new testType Node => (testType)base.Node; #endregion }
在代码编辑器中开发方法。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal