- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
使用 Visual Studio Code 在本地调试 NetLogic
使用
Visual Studio Code®
来通过设计时和运行时 NetLogic 调试本地项目。先决条件
- 下载、安装并设置Visual Studio Code作为默认代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器。
- 安装Visual Studio Code的 C# 扩展:https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-dotnettools.csharp。
- 了解Visual Studio Code中调试的相关信息。请参见在 Visual Studio Code 中进行调试。
- 使用 Visual Studio Code 在本地调试 NetLogic
- 在主工具栏中,选择打开 .NET 解决方案。Visual Studio Code将打开。
- 以下任一选项:
- 调试运行时 NetLogic。运行FactoryTalk Optix 应用程序,然后在Visual Studio Code中选择Attach to FTOptixRuntime (NetSolution)。请参见部署 FactoryTalk Optix 应用程序。
- 调试设计时 NetLogic。在Visual Studio Code中,选择Attach to FTOptixStudio (NetSolution),然后执行设计时 NetLogic。请参见在设计时运行 NetLogic。
- 停止调试进程,编辑代码,然后重复该过程。
提供反馈