Loading

Sistemas de transporte inteligente iTRAK

Adicione movimento rápido e escalável às suas aplicações na máquina
sistema de transporte inteligente iTRAK
Tecnologia de carrinho independente
  • Sistemas de transporte inteligente iTrak
  • Sistema transportador inteligente MagneMover LITE
  • Sistema transportador inteligente QuickStick

Repense a produtividade usando nossa revolucionária tecnologia de movimento

Os sistemas de transporte inteligente iTRAK® apresentam uma nova oportunidade para melhorar a flexibilidade da máquina e maximizar a produtividade – tornando produções curtas mais lucrativas e expandindo as margens em produções padrão. Ele permite o controle independente dos transportadores em trajetórias retas ou curvilíneas para criar sistemas de movimento com velocidade e flexibilidade incríveis. As correntes, correias e engrenagens acionadas por rotação do passado ficaram para trás. Os sistemas de transporte inteligente iTRAK substituem o hardware por perfis de software simples e eficazes que aumentam a precisão e a longevidade da sua automação.

Usando os sistemas de transporte inteligente iTRAK, você pode:

  • Aumentar as taxas de produção em até 50% ou mais
  • Eliminar gargalos e aumentar a produtividade
  • Melhorar a qualidade do produto usando transporte sem pressão
  • Economizar tempo e dinheiro com menos tempo de parada e manutenção necessária
  • Diminuir a dimensão da máquina
  • Minimizar os tempos de troca e expandir o lucro da produção de alta variedade

Descubra nosso portfólio de sistemas de transporte inteligente iTRAK

Vamos elevar o desempenho da sua máquina com um movimento mais rápido e com mais flexibilidade. Veja como, ao implantar nossos sistemas de transporte inteligente iTRAK, você pode se libertar de barreiras antigas à produtividade e avançar para um futuro mais inteligente.

Disrupt the status quo with iTRAK intelligent track systems
Próximos
Sob demanda
Disrupt the status quo with iTRAK intelligent track systems
Event (Webinar)
Increase throughput, improve reliability and be ready for what’s next.
Date:
Time:
Duration: 60 Minutes
Language: English

Mantenha-se à frente com desempenho revolucionário

As preferências dos clientes de hoje estão mudando rapidamente, e o futuro promete ainda mais transformação. Para atender a essas demandas em evolução, as empresas devem estar prontas para se adaptar rapidamente. Nossos iTRAK sistemas de transporte inteligente fornecem a flexibilidade necessária para acompanhar as mudanças.

Com a coordenação inteligente de movimento e velocidade pioneira, suas máquinas agora podem lidar com mais produtos e realizar trocas com o toque de um botão – o que significa que você pode atender aos pedidos mais rapidamente e operar com lucro em pequena ou grande escala.

Os iTRAK sistemas de transporte inteligente estão disponíveis em formatos de small frame e medium frame para permitir que você otimize sua solução de acordo com as necessidades de sua aplicação.

iTRAK 5730 Sistema de transporte inteligente
Uma vista lateral do sistema de transporte inteligente iTRAK 5730 cinza e preto com uma fileira de oito movers na frente e outro conjunto de movers no outro lado da trilha oval.
iTRAK 5730 Sistema de transporte inteligente

Remova gargalos e aumente a produtividade geral com uma maneira mais rápida, inteligente e com maior flexibilidade de movimentar mercadorias dentro de suas máquinas.

iTRAK 5750 Intelligent Track System
Uma vista isométrica de um sistema iTRAK 5750 Intelligent Track System com dois conjuntos de três movers montados na trilha e uma cobertura preta no centro.
iTRAK 5750 Intelligent Track System

Nosso sistema de transporte inteligente iTRAK 5750 permite que você redefina a produtividade da máquina e mova cargas úteis maiores com mais flexibilidade e controle.


Desbloqueie novo valor e aumente a satisfação do cliente

Máquinas de produção mais inteligentes são necessárias para atender às demandas mais recentes de fabricação. Os sistemas de transporte inteligente iTRAK estão ajudando a tornar isso realidade. Empresas de diversos setores estão usando controle de movimento inteligente para superar barreiras de produtividade e entregar resultados nunca antes possíveis.

O sistema iTRAK atinge uma Eficiência Geral do Equipamento extraordinária
O sistema iTRAK atinge uma Eficiência Geral do Equipamento extraordinária
Case Study
Case Study
O sistema iTRAK atinge uma Eficiência Geral do Equipamento extraordinária
A DT Engineering projeta um sistema exclusivo que ultrapassa os limites da tecnologia de carrinho independente. Alcança sincronização precisa para aplicações de dispensador/preenchimento.
Improving OEE with Independent Cart Technology
Improving OEE with Independent Cart Technology
Blog
Blog
Improving OEE with Independent Cart Technology
How can OEE be improved in the era of customization and SKU proliferation? With smarter machines using independent cart technology.
Melhore a competitividade com iTRAK
Melhore a competitividade com iTRAK
Case Study
Case Study
Melhore a competitividade com iTRAK
Fabricante europeu de soluções de embalagem de papel tissue melhora a produtividade e a competitividade dos equipamentos com a Rockwell Automation.
Quer discutir como os sistemas de transporte inteligente iTRAK podem transformar o que é possível em suas máquinas?
Entre em contato

Modernize seus projetos de máquinas

Com os sistemas de transporte inteligente iTRAK, você pode elevar o desempenho da máquina de uma maneira que não era vista há décadas. Veja como os projetos de máquinas mudaram de eixos de linha mecânicos para eixos de linha eletrônicos e, finalmente, para a tecnologia de mover independente. Este vídeo mostra como a mistura de movimento contínuo e intermitente, controle de movimento Direct Drive e controle de servo de alto desempenho pode se combinar para aumentar a produtividade da máquina, reduzir o tempo de troca e reduzir a dimensão da máquina.

iTRAK - Novas capacidades revolucionárias
Apresentação
iTRAK - Novas capacidades revolucionárias

As mudanças nos requisitos dos clientes estão levando você a entregar lotes de produção menores que exigem ciclos de produção mais rápidos e maior flexibilidade.

Assista agora

Segurança de máquina
Segurança de máquina
capacidade
capacidade
Segurança de máquina
Machine safety that actually improves productivity and performance, protects personnel and enables the Connected Enterprise. Adopting a holistic approach to machine safety leveraging Smart Devices achieves significantly higher OEE.
Explore nossas capacidades

Parte de uma máquina mais segura

Os sistemas de transporte inteligente iTRAK são um ótimo começo para projetar uma máquina mais segura. Eles permitem controlar cada carrinho de forma independente, com anti-colisão integrado ou bibliotecas pré-programadas para evitar danos aos produtos. A segmentação do trilho permite criar zonas de segurança habilitadas por nossos produtos de segurança ou pela segurança integrada do sistema de transporte inteligente iTRAK. Estamos combinando segurança e produtividade e levando isso para o próximo nível.


Precisa de uma solução personalizada?

Os sistemas de transporte inteligente iTRAK podem ser projetados sob encomenda. Exemplos de projetos sob encomenda incluem:

  • Módulos de motor resfriados por líquido
  • Curvas de 45° e 135°
  • Transportadores de carga útil pesada
  • Curvas de grande raio
  • E muito mais!

Entre em contato conosco sobre aplicações personalizadas

sistema de transporte inteligente iTRAK produzindo
Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Conecte-se com um especialista para ver como a tecnologia de sistema de transporte inteligente iTRAK pode ajudar a transformar suas operações.

Fale conosco
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Tecnologia de carrinho independente
  5. Chevron LeftChevron Left Sistemas de trilha inteligente iTRAK
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.