Recomendado para você
Desafio
- Um fabricante de embalagens de papel tissue, como outras empresas concorrentes, enfrentava tempos de troca lentos e manuais com base em seu sistema de produção mecânico, impactando negativamente a produtividade.
Soluções
- Fornece controle independente de vários transportadores em caminhos retos ou curvilíneos
- Substitui correntes, cintas e engrenagens acionadas por rotação por software
- Redefine a velocidade e a flexibilidade na automação da produção
- Reduz o tempo de parada não programada em trocas de produção
- Garante que execuções mais curtas possam permanecer lucrativas
- Reduz a manutenção periódica e o tamanho da máquina
Resultados
Maior produtividade
- Os tempos de troca de processo foram reduzidos de horas para minutos
- A qualidade do empacotamento melhorou significativamente em altas velocidades ao mudar da tecnologia de empacotamento intermitente para a de fluxo total como resultado do uso do sistema iTRAK.
- Aumento de 10–20 % na velocidade de produção, mas também cerca de 40 % no aumento da eficiência geral.
- A STAX agora é reconhecida como líder tecnológica e a mais competitiva do setor.
- Melhorou sua imagem corporativa para se tornar um grande player internacional
- Abriu portas com parceiros do ecossistema Rockwell, como Kimberly Clark
Sobre o STAX
STAX Technologies é uma líder de mercado com sede na Sérvia na indústria de equipamentos de embalagem de tissue, cujos principais produtos incluem embaladoras, amarradoras, encaixotadoras e paletizadoras. Desde sua fundação em fevereiro de 2002 em Cacak, a STAX construiu uma base de clientes global e continua a fornecer soluções inovadoras e tecnologicamente avançadas para o mercado.
A STAX faz parceria com os clientes para entender suas necessidades e fornecer soluções tecnológicas inovadoras. Ela se diferencia no mercado pela rapidez com que se adapta às tendências de mercado em constante mudança e por um alto nível de criatividade e inovação.
A empresa tem foco contínuo no desenvolvimento e fabricação de máquinas de embalagem para a indústria de conversão de tissue. Ao longo dos anos, ao introduzir inovações constantes, tornou-se uma das principais empresas na indústria de embalagens. Como fabricante de sistemas automáticos de alto nível para a indústria de conversão de tissue, oferece soluções completas para embalagem de papel tissue para cuidados pessoais e atende a solicitações específicas de seus clientes.
O objetivo da STAX é se tornar líder global no fornecimento de soluções de embalagem na indústria de conversão de tissue.
O problema
A STAX, como outras empresas concorrentes, enfrentava desafios tanto com o tempo de troca quanto com a velocidade de produção de máquinas otimizadas para embalagem de produtos de papel para o consumidor, como rolos de papel toalha e papel higiênico.
As máquinas convencionais usadas na indústria até então tinham uma construção padrão contendo uma corrente ou cinta da qual tudo é conectado. Isso significa que sempre que havia necessidade de trocar de produto, a produção precisava ser interrompida. A troca precisava ser feita manualmente com ferramentas, o que exigia que o usuário final reajustasse tudo, configurasse as novas posições, remontasse e testasse a nova configuração, o que facilmente poderia levar mais de algumas horas.
Tomas Babka, OEM Sales Manager da Rockwell Automation, explicou: “Quase todos os OEMs ainda usam correntes, cintas e engrenagens acionadas por rotação para controlar o sistema, o que dificulta as trocas. Você precisa de um técnico com as ferramentas certas no momento certo.”
Como resultado, o processo era bastante lento e o projeto mecânico precisava ser extremamente robusto devido aos grandes picos e ao perfil demorado de todo o processo de embalagem.
Como disse Josef Slapak, OEM Account Manager da Rockwell Automation: “Depende do usuário final. Essa máquina pode ser para qualquer um. Algumas empresas usam apenas um pacote com quatro rolos de papel higiênico durante todo o ciclo de vida da máquina, então não terão muito ganho na troca, mas poderão usar a máquina em velocidades mais altas, obtendo um excelente pacote.
Enquanto isso, outros produtores que precisam mudar os formatos com mais frequência acabariam perdendo dinheiro quando os tempos de troca são mais longos. Usar máquinas com iTRAK é uma solução ideal para esse problema.”
A STAX buscava uma solução que a ajudasse a trazer algo especial e único para o mercado. Isso teria o benefício adicional de melhorar sua imagem e permitir que fosse reconhecida como um fornecedor OEM de soluções tecnológicas altamente inovadoras e de ponta.
A solução
A STAX conheceu o iTRAK Intelligent Track Systems da Rockwell Automation na Automation University em junho de 2015 e rapidamente percebeu que representava uma nova forma de enxergar o processo de produção. Com base nisso, logo autorizou o desenvolvimento de uma máquina totalmente nova e, após algumas visitas à instalação da Rockwell em Long Island, fez um pedido para o iTRAK no verão de 2016. A máquina foi lançada na Tissue World em fevereiro de 2017.
iTRAK é um sistema modular, escalável e de motor linear que permite o controle independente de múltiplos transportadores em trajetórias retas ou curvilíneas. Ele permite que os OEMs eliminem correntes, cintas e engrenagens acionadas por rotação, substituindo-as por um software simples e eficaz que redefine a velocidade e a flexibilidade na automação. Como Aleksander Bukvic, Diretor Técnico da STAX Technologies, afirma: “O produto, como o descobrimos, parecia exatamente o que precisávamos para levar nossas máquinas ao próximo nível tecnológico.”
A tecnologia ajuda as empresas a melhorar as taxas de produção em 40% ou mais, reduzir o tempo de parada nas trocas e garantir que produções menores continuem lucrativas. Ela também reduz a manutenção periódica e o tamanho da máquina.
Os resultados
As horas que os clientes da STAX levavam para trocar seu processo de produção foram rapidamente reduzidas para alguns minutos com o iTRAK. Isso garante que ela possa produzir muito mais produtos de embalagem, muito mais rápido do que antes era possível. O conversor anterior da STAX permitia operar 180 embalagens por minuto, mas com o iTRAK ela foi imediatamente capaz de operar entre 200 e 220 embalagens por minuto.
Além da eficácia do processo de produção, a imagem corporativa da STAX melhorou significativamente, e ela é cada vez mais reconhecida como uma empresa que é uma parceira única e valiosa não apenas para a Rockwell Automation, mas também para outros grandes players internacionais.
Como explica Tomas: “Desde o início, a STAX foi posicionada como uma empresa da Sérvia que produz máquinas de qualidade comprovada por um preço justo. Mas o proprietário conseguiu levá-la a um nível mais alto e mostrar que é capaz de competir com os principais OEMs do mundo e construir máquinas no mais alto nível técnico.
O desejo de aumentar sua presença nos mercados da América do Norte e do Sul torna a parceria com a Rockwell Automation um passo extremamente positivo, especialmente considerando a reputação da Rockwell Automation nesses mercados.
Essa expansão também abriu portas com grandes parceiros de todo o ecossistema da Rockwell, como a Kimberly Clark. A STAX tornou-se recentemente membro do grupo Barry-Wehmiller, o que oferece um potencial ainda maior de crescimento.
Acho que usar o iTRAK tem sido o melhor resultado da cooperação da STAX com a Rockwell”, diz Josef. “Usando os pontos fortes de ambos os lados, a STAX estabeleceu novos padrões tecnológicos na indústria usando o sistema iTRAK da Rockwell.
Publicado 21 de setembro de 2020