A "personalização em massa" é um conceito que existe há décadas. Mas, com o advento da Internet das Coisas (IoT) e de uma tecnologia de automação mais sofisticada, um ambiente de fabricação flexível que pode atender de forma eficiente a vários SKUs e uma produção mais personalizada está se tornando uma realidade.
“Nossos clientes estão pesquisando maneiras novas e melhores de automatizar seus processos”, disse Mark Meckem, diretor de engenharia e tecnologia da DT Engineering. “Colaboramos com clientes e fornecedores para oferecer soluções que respeitem o tempo de ciclo, melhorem o retorno do investimento e enfrentem os desafios do pessoal.”
DT Engineering é uma empresa familiar, desenvolvedora de automação industrial e integradora de sistemas que se orgulha de uma abordagem inovadora para a execução do projeto, dando vida aos conceitos. Localizada em Lebanon, Missouri, a DT Engineering atende empresas líderes nos setores de eletrodomésticos, HVAC, agrícola, pneus, produtos de consumo e dispositivos médicos/farmacêuticos.
O transporte convencional limita a Eficiência Geral do Equipamento
Como a Eficiência Geral do Equipamento (OEE) é fundamental para o retorno do investimento (retorno do investimento), a OEE é um principal indicador de desempenho para a maioria das indústrias. A melhoria no tempo de transição e na precisão do equipamento impacta a OEE, melhorando assim o retorno do investimento.
O transporte é central para muitas aplicações industriais. E o método utilizado muitas vezes limita as melhorias da Eficiência Geral do Equipamento.
Os transportadores convencionais são projetados para mover produtos por uma linha em um caminho pré-configurado – a uma velocidade fixa. Os produtos no transportador são igualmente espaçados – e o sistema só opera tão rápido quanto o processo mais lento na linha.
“Aplicações de montagem e embalagem de alta velocidade envolvem o transporte de produtos com controle e precisão”, explicou Meckem. “Equipamentos antigos com came de eixo de linha ou acionados por correia têm um alto grau de precisão, mas não têm flexibilidade. Um sistema baseado na tecnologia de carrinho independente tem precisão e flexibilidade, reduzindo assim os gastos de capital para vários SKUs.”
Recentemente, a DT Engineering aplicou essa nova abordagem para melhorar a velocidade e o desempenho da máquina em uma solução de várias aplicações com a Rockwell Automation tecnologia de carrinho independente (ICT).