- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- NetLogic
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de vínculos dinâmicos
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
Criar um método OPC UA que pode ser chamado por um cliente OPC UA externo
Crie um método OPC UA que pode ser chamado por um cliente OPC UA externo e edite seu código em um editor de código externo.
Pré-requisitos
Defina o editor de código externo padrão. Consulte Definir o editor de código padrão.
- Para criar um método OPC UA que pode ser chamado por um cliente OPC UA externo
- Crie um tipo de objeto. Consulte Criar um tipo de objeto.
- No painelExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse no tipo de objeto e selecioneAdicionar comportamento personalizado.
- Clique com o botão direito do mouse no tipo de objeto e selecioneEditar com o editor de código .NET (externo).O editor de código externo é aberto. O seguinte código é adicionado no NetLogic:[CustomBehavior] public class testTypeBehavior : BaseNetBehavior { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is stopped } #region Auto-generated code, do not edit! protected new testType Node => (testType)base.Node; #endregion }
No editor de código, desenvolva o método.
Dê sua opinião