Grade de dados
Tabela que apresenta os dados obtidos dos nós do projeto ou de uma ou mais tabelas do banco de dados
Propriedades
Nome | BrowseName | DataType | Descrição |
---|---|---|---|
Consulta | Query | Consulta SQL padrão para filtrar os dados desejados. Você pode usá-la para filtrar dados de um banco de dados e para filtrar dados obtidos de um modelo baseado em nó. No caso de um modelo baseado em nó, a parte do SELECT * FROM Model é obrigatória, seguida da cláusula WHERE com as condições de pesquisa indicadas (por exemplo, SELECT * FROM Model WHERE Speed > 40) | |
Período de tempo de atualização automática | AutoRefreshTime | O método Refresh é invocado periodicamente com um intervalo de espera igual ao valor especificado (0: atualização automática desabilitada) | |
Item selecionado | SelectedItem | Elemento selecionado quando o objeto é inicializado em tempo de execução (se estiver vazio, é inicializado sem seleções). Após a inicialização, esta propriedade exibe o nó correspondente ao elemento selecionado (o acesso à propriedade é de leitura e de gravação quando os dados são obtidos dos nós do projeto, e somente leitura quando são obtidos de um banco de dados) | |
Item selecionado da interface do usuário | UISelectedItem | Retorna o elemento da lista selecionado em tempo de execução | |
Permitir desmarcar | AllowDeselection | Permite desmarcar elementos da lista (sem itens selecionados) | |
Ordem de classificação | SortOrder | Ordem de classificação padrão (crescente ou decrescente) dos elementos | |
Métodos
Atualizar
- BrowseName
- Refresh
Atualizar os dados exibidos
Eventos
A seleção do usuário foi alterada
- BrowseName
Evento disparado quando o usuário altera o valor ou o status atual do controle
Dê sua opinião