Comandos no Organizador do projeto
Use o
Organizador do projeto
para abrir e editar opções de configuração de dispositivos adicionais. Os controladores Micro800
e inversores estão disponíveis no Organizador do projeto
.Comandos disponíveis para controladores Micro800
Clique com o botão direito e selecione | Para |
|---|---|
Compilar | |
Desconectar | |
Limpar | |
Falha | Abrir <controller-name>:Fault |
Diagnosticar | |
Alterar controlador | |
Importar > Variáveis globais | |
Importar > Tipos de dados | |
Exportar > Variáveis globais | |
Exportar > Tipos de dados | |
Excluir | Remover o controlador Micro800 do Organizador do projeto . Você também pode usar a tecla Delete . |
Proteção de dados | Abrir Proteção de dados para adicionar ou remover variáveis de uma lista de variáveis protegidas. |
Backup e restauração do módulo de memória | Abrir Backup e restauração do módulo de memória para definir as configurações relevantes e iniciar o processo de backup ou restauração. |
Comandos disponíveis para dispositivos de Classe 1, módulos de plug-in e módulos de expansão
Clique com o botão direito e selecione | Para |
|---|---|
Excluir | Remover um inversor, módulo de plug-in ou módulo de expansão do Organizador do projeto . Você também pode usar a tecla Delete para remover o dispositivo. |
Dê sua opinião