Baixar a configuração de um controlador para um controlador

Use
Baixar dispositivo
para baixar um projeto do
FactoryTalk Design Workbench
para um controlador
Micro800
para execução e teste. O projeto pode conter programas, variáveis e configurações do controlador.
Ao baixar o projeto, se a versão do controlador não corresponder àquela definida no projeto do
FactoryTalk Design Workbench
, a caixa de diálogo
Atualizar e baixar
será aberta. Use a caixa de diálogo para atualizar a versão do controlador e, em seguida, baixe o projeto novamente.
Quando um download inicia, o
FactoryTalk Design Workbench
executa as tarefas a seguir:
  • Compila todos programas não compilados.
  • Compara a configuração do controlador conectado com a configuração do projeto.
  • Faz o download do projeto, programas, variáveis e configuração do controlador para o controlador.
Em caso de erro ao realizar quaisquer das tarefas, o download é cancelado e o controlador permanece inalterado.
Se o valor inicial da variável estiver definido com o valor padrão para o tipo de dados, como 0, 0.0, D#1970-01-01, o
FactoryTalk Design Workbench
inicializa a variável com seu valor.
DICA:
Ao inicializar variáveis com valores do projeto, as seguintes condições se aplicam:
  • Variáveis com uma
    Direção
    de
    VarInput
    não podem ser baixadas.
  • Variáveis com um
    Atributo
    de
    Leitura
    ou
    Sem acesso
    não podem ser baixadas.
  • Não é possível baixar variáveis complexas, tais como estruturas e matrizes, que contenham membros com valores iniciais.
  • As variáveis com um valor do projeto e um valor inicial serão inicializadas com seu valor inicial.
Pré-requisitos
  • Defina um caminho de conexão para o controlador.
  • O número do catálogo do controlador no projeto atual deve corresponder ao que você está baixando.
Para baixar a configuração de um controlador para um controlador
  1. Selecione botão Centro online para abrir o
    Centro online
    .
  2. Na lista
    Dispositivo
    , selecione o controlador e, em seguida, selecione
    Baixar
    .
  3. Em
    Baixar dispositivo
    , selecione
    OK
    .
  4. Use o painel
    Saída
    para exibir o resultado.
  5. (opcional) Resolva todos os erros e, em seguida, baixe a configuração novamente.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal