Diagnósticos de falha

Use a exibição
<controller-name>: Falha
para:
  • Visualizar informações sobre quaisquer falhas que ocorreram.
  • Recupere um log de falhas detalhado ou um arquivo de despejo de memória do controlador.
  • Apagar uma falha.
A exibição
<controller-name>: Falha
mostra as últimas sete falhas recuperáveis e as últimas sete falhas não recuperáveis com:
  • O código da falha
  • O local da falha e o link, se disponível
  • Uma descrição da falha
A exibição
<controller-name>: Falha
fica disponível selecionando o botão
Falha
no painel
Conexão
quando o controlador está no modo de
execução remota
.
Exibição Falha do controlador
Itens e descrições da exibição Diagnósticos de falha
Item
Descrição
Apagar falha
Exclui as falhas e os logs de falhas do controlador.
Obter log de falhas
Recupera as falhas detalhadas e os logs de falhas do controlador. As informações podem ser usadas ao procurar suporte técnico.
Por padrão, o log de falhas é salvo como um arquivo TXT na pasta Downloads. Você pode personalizar o caminho conforme necessário.
Obter log de falhas de despejo de memória
Recupera o despejo de memória do controlador
Micro800
em um arquivo Bin, que você pode enviar à equipe de engenharia da Rockwell Automation para solução de problemas e depuração.
Por padrão, o despejo de memória é armazenado com o nome
Controller_Core_Dump_mm_dd_yyyy_hh_min_sec.bin
na pasta Downloads.
Você pode personalizar o caminho conforme necessário.
O limite de tamanho para o despejo de memória é 8.192 bytes. Atualizar o firmware limpa o despejo de memória.
Falha recuperável/não recuperável
Exibe dois tipos de falhas:
  • Falhas recuperáveis são falhas que podem ser limpas sem ter que desligar e ligar novamente o controlador.
  • Falhas não recuperáveis são falhas que exigem que o controlador seja desligado e ligado novamente antes de limpá-la.
    Até as últimas sete falhas são registradas para cada tipo de falha com a última falha mostrada no topo. Se mais de sete falhas ocorrerem, as falhas mais antigas serão sobrescritas.
Índice
Exibe o número sequencial das falhas. O número de índice 1 indica a última falha.
Código da falha
Exibe o código de falha em hexadecimal.
Local
Exibe o local da falha e fornece um link para o programa, se disponível.
Descrição
Exibe as informações da falha.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal