Proteger um controlador com uma senha
Crie uma senha para um controlador
Micro800
, para evitar o acesso não autorizado à configuração e programação no controlador.Quando um controlador é configurado com uma senha, você deve inserir a senha para:
IMPORTANTE:
Se a senha existente for esquecida ou perdida, ela não poderá ser recuperada, alterada ou limpa. Se ocorrer uma falha no controlador durante a configuração da senha, reinicie o controlador e reconfigure a senha.
Pré-requisitos
- O controlador está no modo deprograma remoto.
Para proteger um controlador com uma senha
- AbraAlterar senha pararealizando uma das seguintes ações:<controller-name>
- EmConexão, selecioneSeguroe selecioneDefinir senha.
- NoOrganizador do projeto, clique com o botão direito do mouse no controlador e selecione .
- NoOrganizador do projeto, selecione o controlador e, na barra de menus, selecione .
- EmAlterar senha para, insira uma senha. As senhas devem ter de 8 a 64 caracteres, o que pode incluir letras, números, espaços e quaisquer símbolos do teclado.<project-name>
- EmConfirmação, insira a senha exata novamente.
- (opcional) Para exibir a senha, selecione
. - SelecioneOK.
Dê sua opinião