Conectar-se a um controlador protegido por senha
Você deve ter a senha antes de se conectar a um controlador protegido por senha.
Os controladores
Micro800
permitem a conexão de uma ferramenta de configuração por vez. Você não pode se conectar ao controlador quando:- O controlador foi travado por outro usuário.
- O tipo do controlador selecionado não corresponde ao definido no projeto aberto.
Para se conectar a um controlador protegido por senha
- Na barra de menus, selecione
para abrir o Centro online. - NoCentro online, siga um destes procedimentos:
- Na colunaCaminho, insira o caminho de conexão do controlador.
- Selecione
para abrir Selecione o dispositivo, localize e selecione o controlador e, em seguida, selecioneOK.
- Conecte-se ao controlador seguindo um destes procedimentos:
- EmConexão, ative a alternância ao lado do controladorMicro800.
- NoOrganizador do projeto, clique com o botão direito do mouse no controlador e selecioneConectar.
- EmInserir senha, insira a senha do controlador e selecioneOK.IMPORTANTE:O controlador entrará no estado de bloqueio após 11 ou mais tentativas malsucedidas de senha, sejam consecutivas ou distribuídas ao longo do tempo. No estado de bloqueio, aplicam-se as seguintes condições:
- Uma tentativa subsequente com a senha correta só terá sucesso após 300 segundos (duração do bloqueio).
- Se não houver novas tentativas, o controlador redefinirá automaticamente a contagem de falhas de login e sairá do estado de bloqueio após um dia (duração do desbloqueio automático).
Dê sua opinião