Alterar a senha do controlador

Antes de alterar a senha do controlador, você precisa ter a senha atual.
IMPORTANTE:
Caso a senha atual tenha sido esquecida ou perdida, não existe nenhuma forma de recuperar ou alterar a senha.
Recomendamos alterar a senha do controlador periodicamente para proteger os programas e funções no controlador.
As senhas devem ter de 8 a 64 caracteres, o que pode incluir letras, números, espaços e quaisquer símbolos do teclado.
Pré-requisitos
  • O controlador está no modo de
    programa remoto
    .
Para alterar a senha do controlador
  1. Abra
    Alterar senha para
    <controller-name>
    realizando uma das seguintes ações:
    • Em
      Conexão
      , selecione
      Seguro
      e selecione
      Alterar senha
      .
    • No
      Organizador do projeto
      , clique com o botão direito do mouse no controlador e selecione
      Seguro
      Alterar senha
      .
    • No
      Organizador do projeto
      , selecione o controlador e, na barra de menus, selecione
      Dispositivo
      Seguro
      Alterar senha
      .
  2. Em
    Alterar senha para
    <controller-name>
    , faça o seguinte:
    1. Insira a senha atual.
    2. Insira a nova senha.
    3. Insira a nova senha novamente para confirmá-la.
    Para exibir a senha, selecione Ícone Exibir senha.
  3. Selecione
    OK
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal