Proteção de dados
Use
Proteção de dados
para criar múltiplas variáveis globais definidas pelo usuário que manterão seus valores quando:- Restaurar um projeto do controlador de um módulo de memória (disponível para controladores L20E, L50E e L70E).
- Baixar um projeto, programas, variáveis e configurações do controlador para um controladorMicro800(disponível para controladores L20E, L50E e L70E).
No
FactoryTalk Design Workbench
, as variáveis definidas para proteção de dados manterão seus valores se o projeto armazenado no módulo de memória e o projeto do controlador atual atenderem aos seguintes critérios:- O nome da variável, o tipo de dados e o número de bytes são definidos os mesmos em ambos os projetos.
- As matrizes e as dimensões de matrizes são definidas as mesmas em ambos os projetos.
- A variável é configurada com proteção de dados em ambos os projetos.
Coluna | Descrição |
|---|---|
N° | Exibe o número de índice da variável. A exclusão de uma variável faz com que os índices de todas as variáveis subsequentes diminuam em um. Até 60 variáveis globais são aceitas para proteção de dados. |
Nome da variável | Exibe o nome da variável definido pelo usuário. |
Tipo de dados | Exibe o tipo de dados da variável global. Os tipos de dados compatíveis são: BOOL, BYTE, DATE, DINT, DWORD, INT, LINT, LREAL, LWORD, REAL, SINT, TIME, UDINT, UINT, ULINT, USINT, WORD e USER ARRAYS. |
Dê sua opinião