Adicionar variáveis na proteção de dados
Use
Proteção de dados
para selecionar múltiplas variáveis globais definidas pelo usuário que manterão seus valores quando:- Restaurar um projeto do controlador de um módulo de memória (disponível para controladores L20E, L50E e L70E).
- Baixar um projeto, programas, variáveis e configurações do controlador para um controladorMicro800(disponível para controladores L20E, L50E e L70E).
A proteção de dados suporta até 60 variáveis definidas pelo usuário dos seguintes tipos:
- Tipos de dados simples, excluindo STRING
- Matrizes com até três dimensões
Para adicionar variáveis na proteção de dados
- AbraProteção de dadosseguindo um destes procedimentos:
- NoOrganizador do projeto, clique com o botão direito do mouse no controlador e selecioneProteção de dados.
- NoOrganizador do projeto, selecione o controlador e, na barra de menu, selecione .
- EmProteção de dados, clique duas vezes emSelecionar variávelou selecione
. - No seletor de variável, localize e selecione a variável e, em seguida, selecioneSelecionar.
- EmProteção de dados, selecioneOK.Para excluir uma variável deProteção de dados, clique com o botão direito do mouse na variável e selecioneExcluir.
Dê sua opinião