Interface do usuário
Use a interface do usuário (user interface, UI) do
FactoryTalk Design Workbench
para criar projetos, especificar quais painéis exibir e redefinir para o layout padrão, se necessário.Interface do usuário do FactoryTalk Design Workbench

Item | Nome | Descrição |
|---|---|---|
![]() | Barra de ferramentas | Contém os botões Salvar e Centro online . |
![]() | Exibe os dispositivos, as configurações de E/S e os elementos de programas do projeto em uma visualização em árvore organizada. | |
![]() | Contém os botões de alternância que você usa para mostrar ou ocultar painéis específicos. | |
![]() | Contém:
| |
![]() | Contém os elementos de lógica e instruções que podem ser adicionados ao editor de linguagem aberto. | |
![]() | Exibe as propriedades de um item selecionado. Você pode editar as propriedades no painel Propriedades . | |
![]() | Painel de conexão | Para cada dispositivo adicionado, o painel Conexão contém:
|
![]() | Área de trabalho | Contém as opções para configurar dispositivos e compilar programas. O conteúdo varia de acordo com a página que você abre. |
Dê sua opinião