Abra as páginas de diagnóstico
Use o menu
Dispositivo
, o painel Conexão
ou uma das páginas de configuração do controlador para abrir as páginas de diagnóstico do controlador.Pré-requisitos
- O controlador está online.
Para abrir as páginas de diagnóstico
- Faça uma das ações a seguir:
- EmConexão, selecione
para expandir as informações do controlador e selecione Diagnosticar. - NoOrganizador do projeto, selecione o controlador e no menuDispositivo, selecioneDiagnosticar.
- Em uma das seguintes páginas, selecioneDiagnosticar:
- Inicialização(controladoresMicro810)
- Inicialização/Falhas
- Porta serial
- Ethernet
- Cartão de memória
- Módulo LCD(controladoresMicro810)
- Módulos de plug-in - 2080-SERIALISOL
- Módulos de plug-in - 2080-MEMBAK-RTC2
- Módulos de plug-in - 2080-DNET20
Dê sua opinião