Painel Propriedades

Use o painel
Propriedades
para exibir e editar as propriedades de itens no
Organizador do projeto
ou nos editores de linguagem. As propriedades que aparecem esmaecidas são somente leitura.
O conteúdo exibido no painel
Propriedades
varia de acordo com o item selecionado.
Itens no painel Propriedades
Item selecionado
Conteúdo exibido em Propriedades
Controlador
  • Nome do controlador
  • Número de catálogo do controlador
Unidade de organização do programa (POU)
  • Nome da POU
  • Descrição da POU
Instrução
  • Nome da instrução
  • Descrição da instrução
  • EN/ENO
  • Número de entrada dos operandos de entrada para as instruções selecionadas, como a instrução ADD
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal