Atalhos do teclado
A tabela a seguir apresenta os atalhos do teclado que se aplicam universalmente.
Nome | Atalho do teclado | Descrição |
|---|---|---|
Selecionar todos | Ctrl+A | Seleciona todos os elementos na página atual. |
Mostrar/Ocultar painéis inferiores | Ctrl+Shift+B | Exibe ou oculta os painéis fixados por último na parte inferior da interface do usuário (user interface, UI). |
Copiar | Ctrl+C | Copia o elemento selecionado para a área de transferência. |
Mostrar/Ocultar painel | Ctrl+Shift+C | Exibe ou oculta o painel selecionado. |
Localizar referências | Ctrl+E | Localizar todas as referências à variável selecionada. |
Selecionar variável | Ctrl+L | Abre Selecionar variável no editor de diagrama de ladder (ladder diagram, LD), diagrama de blocos de função (function block diagram, FBD) ou texto estruturado (structured text, ST) para selecionar uma variável para o operando selecionado. |
Mostrar/Ocultar painéis esquerdos | Ctrl+Shift+L | Exibe ou oculta os painéis fixados pela última vez no lado esquerdo da interface do usuário. |
Alternar exibição de valor em linha | Ctrl+M | Exibe ou oculta os valores das variáveis. |
Novo projeto | Ctrl+N | Abre Novo projeto para criar um projeto quando nenhum projeto está aberto. |
Abrir projeto | Ctrl+O | Abre Abrir projeto para selecionar e abrir um projeto aberto recentemente quando nenhum projeto está aberto. |
Fixar/Desafixar painéis | Ctrl+Shift+P | Fixa ou desafixa o painel selecionado. |
Adicionar linha | Ctrl+R | Adiciona uma linha abaixo da linha selecionada no editor de LD. |
Mostrar/Ocultar painéis direitos | Ctrl+Shift+R | Exibe ou oculta os painéis fixados pela última vez no lado direito da interface do usuário. |
Salvar | Ctrl+S | Salva o projeto do controlador. |
Salvar como | Ctrl+Shift+S | Salva uma cópia do projeto do controlador. |
Alternar bit | Ctrl+T | Alterna uma variável booleana entre os estados ligado e desligado. |
Colar | Ctrl+V | Cola o elemento selecionado na posição selecionada. |
Nova variável | Ctrl+W | Abre Nova variável para criar uma variável no local atual no editor de LD, FBD ou ST. |
Recortar | Ctrl+X | Recorta o elemento selecionado para a área de transferência. |
Fechar painel | Ctrl+Shift+X | Fecha o painel selecionado. |
Refazer | Ctrl+Y | Refaz o comando anterior. |
Desfazer | Ctrl+Z | Desfaz o comando anterior. |
Mostrar Conexão | Ctrl+Alt+C |
|
Mostrar Lista de erros | Ctrl+Alt+E | Exibe a página Lista de erros quando o painel Saída está selecionado. |
Mostrar Log | Ctrl+Alt+L | Exibe a página Log quando o painel Saída está selecionado. |
Mostrar/Ocultar Organizador do projeto | Ctrl+Alt+P | Exibe ou oculta o Organizador do projeto . |
Mostrar Console | Ctrl+Alt+S | Exibe a página Console quando o painel Saída está selecionado. |
Ampliar | Ctrl++ | Aumenta o zoom no editor de linguagem. |
Reduzir | Ctrl+- | Reduz o zoom no editor de linguagem. |
Guia anterior | Ctrl+[ | Vai para a guia anterior. |
Próxima guia | Ctrl+] | Vai para a próxima guia. |
Fechar e sair | Ctrl+F4 | Fecha o projeto do controlador e o FactoryTalk Design Workbench . |
Fechar guia atual | Ctrl+Shift+F4 | Fecha a guia atual. |
Mostrar lista de guias | Ctrl+F10 | Mostra uma lista de guias abertas para exibir ou fechar. |
Fechar projeto | Alt+F4 | Fecha o projeto atual e retorna à página de boas-vindas. |
Exibir propriedades | Alt+Enter | Mostra as propriedades do elemento selecionado no painel Propriedades . |
Realçar Caixa de ferramentas | Alt+Insert | Abre e realça a Caixa de ferramentas . Alt+Insert tem o mesmo efeito que Insert . |
Mostrar/Ocultar grade de FBD | Shift+* | Exibe ou oculta as grades no editor de FBD. |
Abrir menu Dispositivo | Alt+D | Abre o menu Dispositivo na barra de menus. |
Abrir menu Editar | Alt+E | Abre o menu Editar na barra de menus. |
Abrir menu Arquivo | Alt+F | Abre o menu Arquivo na barra de menus. |
Ir para linha | Alt+G | Abre Ir para linha para inserir o número da linha e ir até ela. |
Abrir menu Ajuda | Alt+H | Abre o menu Ajuda na barra de menus. |
Abrir menu Exibir | Alt+V | Abre o menu Exibir na barra de menus. |
Abrir menu Janela | Alt+W | Abre o menu Janela na barra de menus. |
Abrir Ajuda | F1 | Abre a Ajuda sensível ao contexto do FactoryTalk Design Workbench . |
Editar | F2 | Edite o conteúdo no local atual. |
Excluir | Excluir |
|
Dê sua opinião