Definir as configurações do Protocolo de Internet

Use a exibição
Protocolo de Internet
para configurar o Protocolo de Internet (Internet Protocol, IP) para dispositivos não controladores. A exibição
Protocolo de Internet
está disponível somente para dispositivos com porta Ethernet incorporada.
DICA:
Quando o dispositivo é um controlador, as configurações são somente leitura. Além disso, as configurações ficam esmaecidas e não contêm valores quando o dispositivo está:
  • offline.
  • online e ocorre um erro de comunicação.
  • configurado com o uso de chaves no dispositivo (para dispositivos que permitem configurar o endereço IP por chaves)
Pré-requisitos
  • É preciso estar online e em comunicação com o dispositivo.
  • Antes de prosseguir, verifique se a interrupção da conexão neste momento é aceitável.
    IMPORTANTE:
    As configurações de IP envolvem a gravação de dados no dispositivo, o que interrompe a conexão com o dispositivo e com qualquer outro dispositivo que esteja conectado por meio dele. Conexões de outros controladores também podem ser interrompidas. Você não deve interromper a conexão para um dispositivo que esteja sendo usado para controle no momento.
Para definir as configurações de IP
  1. Na guia do dispositivo, selecione
    Protocolo de Internet
    .
  2. Na exibição
    Protocolo de Internet
    , para
    Configurações do Protocolo de Internet (Internet Protocol, IP)
    , selecione
    Configurar manualmente as configurações de IP
    .
    DICA:
    Para obter automaticamente as configurações de IP de um servidor na rede usando o protocolo BOOTP ou DHCP, selecione
    Obter as configurações de IP automaticamente usando BOOTP
    ou
    Obter as configurações de IP automaticamente usando DHCP
    .
  3. Em
    Definição das configurações de IP
    , especifique os parâmetros a seguir:
    • Endereço IP do dispositivo físico
      Insira um endereço exclusivo usado pelo protocolo IP para rotear informações do e para o dispositivo.
      DICA:
      Se aparecer uma mensagem indicando que o endereço IP no dispositivo físico não corresponde ao endereço IP das propriedades do dispositivo, selecione
      Usar endereço IP das propriedades
      para preencher o
      Endereço IP do dispositivo físico
      com os dados da exibição
      Visão geral
      .
    • Insira a extensão do esquema de endereço IP que permite que um site use uma única ID de rede para várias redes físicas.
    • Insira o endereço usado para conectar redes físicas individuais a um sistema de redes.
  4. (opcional) Especifique os demais parâmetros para
    Definição das configurações de IP
    :
  5. Selecione
    Definir
    para gravar as alterações no dispositivo.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal