Máscara de sub-rede

O endereçamento de sub-rede é uma extensão do esquema de endereços IP que permite a um site usar uma ID de rede para várias redes físicas. O roteamento externo do site continua dividindo o endereço IP em uma ID de rede e uma ID de host via classe. Dentro de um site, a máscara de sub-rede é usada para dividir o endereço IP em uma parte de ID de rede e uma de ID de host personalizadas. Por padrão, este campo é definido como 0.0.0.0.
Por exemplo, usando Rede 2, uma rede de Classe V e adicionando outra rede física. A seleção da máscara de sub-rede a seguir adiciona dois bits na ID de rede, permitindo quatro redes físicas:
11111111 11111111 11000000 00000000 = 255.255.192.0
Dois bits da ID de host de Classe B foram usados para estender a ID de rede. Cada combinação exclusiva de bits na parte da ID de host onde os bits da máscara de sub-rede são 1 especifica uma rede física diferente.
A nova configuração é:
1756enetex
Uma segunda rede com Hosts D e E foi adicionada. O gateway G2 conecta a Rede 2.1 à Rede 2.2. Os hosts D e E usarão o gateway G2 para se comunicarem com hosts que não estejam na Rede 2.2. Os hosts B e C usarão o gateway G para se comunicarem com hosts que não estejam na Rede 2.1. Quando B estiver se comunicando com D, G (o gateway configurado para B) fará o roteamento dos dados de B para D via G2.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal