Endereço do gateway
Um gateway conecta as redes físicas individuais a um sistema de redes. Quando um nó precisa se comunicar com um nó de outra rede, o gateway transfere os dados entre as duas redes. A figura a seguir mostra o gateway G conectando a Rede 1 à Rede 2.

Quando o host B com o endereço IP 128.2.0.1 se comunicar com o host C, ele saberá pelo endereço IP de C que C está na mesma rede. Em um ambiente Ethernet, B resolve o endereço IP de C para um endereço MAC (via ARP) e se comunica com C diretamente.
Quando o host B se comunica com o host A, ele sabe pelo endereço IP de A que A está em outra rede (as IDs de rede são diferentes). Para enviar dados para A, B precisa do endereço IP do gateway se conectando às duas redes. Neste exemplo, o endereço IP do gateway na Rede 2 é 128.2.0.3.
O gateway possui dois endereços IP (128.1.0.2 e 128.2.0.3). O primeiro deve ser usado pelos hosts da Rede 1 e o segundo deve ser usado pelos hosts da Rede 2. Para que seja utilizável, um gateway de host deve ser endereçado com a ID de rede que corresponda a sua própria.
Por padrão, este campo é definido como 0.0.0.0.
Dê sua opinião