Endereço do servidor DNS primário/secundário

Esta opção de configuração permite ao servidor aceitar um endereço textual e executar uma procura no banco de dados a fim de converter esse endereço em um endereço IP que possa ser usado pela rede. Se uma mensagem usar um endereço do nome do host, deverá ser convertida de alguma maneira em um endereço IP para que possa ser enviada ao controlador de destino. Quando o dispositivo de Ethernet do controlador de envio possui um endereço de servidor DNS configurado, o servidor DNS é usado para converter o endereço do nome do host no endereço IP do módulo de destino para que a mensagem possa ser enviada. Os dois campos são definidos como 0.0.0.0 por padrão.
Cada octeto do endereço IP deve estar na faixa de 0 a 255. O primeiro octeto não pode ser 127 nem maior do que 223.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal