Exibição Protocolo de Internet

Use a exibição
Protocolo de Internet
para exibir e configurar o Protocolo de Internet (Internet Protocol, IP) para o dispositivo. As configurações definem como os dados são roteados na rede e para/do dispositivo. A exibição
Protocolo de Internet
está disponível apenas para dispositivos com uma porta Ethernet incorporada, e os valores configurados só são exibidos quando o dispositivo está online.
Para dispositivos controladores, você pode:
  • Exibir as configurações de IP.
  • Atualizar a comunicação para obter as informações mais recentes de configurações de IP do dispositivo.
Para dispositivos não controladores, você pode:
  • Selecionar o Modo de configuração desejado para o dispositivo.
  • Inserir as configurações de IP usando a opção de configuração manual.
  • Exibir as configurações de IP.
  • Atualizar a comunicação para obter as informações mais recentes de configurações da porta do dispositivo.
As configurações de IP podem ser definidas manualmente ou obtidas automaticamente usando o protocolo BOOTP ou DHCP, dependendo do dispositivo.
DICA:
O endereço IP pode ser definido usando as chaves no dispositivo (para dispositivos com suporte para a configuração do endereço IP por dispositivo).
Para usar esse método, veja o rótulo na lateral do dispositivo para mais informações sobre a configuração de chaves, endereço IP resultante, máscara de sub-rede e endereço do gateway.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal